990-91430E-037

安装正面抗震固定支架

  1. 将正面抗震支架(正面运输支架)安装在电池柜上。
  2. 使用适合地面类型的五金件将正面抗震支架固定到地面上 – 正面抗震支架上的孔径为 ø14 mm。最低要求为 M12 强度级别为 8.8 的五金件。
    注: 地面固定螺栓须另购。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.