990-91430E-018

前面耐震アンカーの設置

  1. 前面の耐震ブラケット(前面の輸送用ブラケット)をバッテリーキャビネットに取り付けます。
  2. 床のタイプに合った適切な金具を使用し、前面耐震ブラケットを床に固定します。前面耐震ブラケットの穴の直径はø14mmです。使用する金具の最小要件は、M12強度グレード8.8です。
    注記: 床に固定するためのボルトは付属していません。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.