990-91430E-019

배터리 솔루션 작동 중지

주의: 이 절차는 배터리 솔루션의 잠깐 동안의 일시적인 작동 중지에만 적용됩니다. 배터리 솔루션을 장기간 중지시켜야 하는 경우 Schneider Electric에 문의하십시오.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 캐비넷은 내장형 전원을 포함하고 있습니다. 배터리 차단기가 열린 후에도 위험한 전압이 여전히 존재합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 각 배터리 캐비넷의 배터리 차단기를 수동으로 OFF(열림) 위치로 설정하여 UPS에서 배터리 전원을 분리하십시오.
    주의: 시스템 BMS 및 랙 BMS는 계속 작동합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.