990-91430E-037

电源线连接

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在电池柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 拆下密封盖板。
  2. 按照密封盖板上的标签说明,在后密封盖板上钻孔或打孔用于布线和线管接入。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    妥善处理钻孔的锐边,以免损坏线缆。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  3. 安装线管(如适用)并重新装回密封盖板。
  4. 通过密封盖板敷设电源线并连接至接线端:
    1. 将 PE 线缆连接至 PE 接线端/将 EGC 线缆连接至接地端子。
    2. 仅针对双孔线耳的系统,暂时取下保护罩。
      注: 连接好 DC- 线缆后,必须重新装回保护罩。
    3. 将 DC+ 和 DC- 线缆连接至 DC+ 和 DC- 接线端。
  5. 连接 UPS 内的电源线。如果解决方案中包含多个电池柜,请将所有电池柜连接到 UPS(如下图所示)。
    注: 如果电池柜的总短路电流超出了 UPS 的短路额定值,请务必安装带保险丝的接线盒或带电池断路器的外部接线盒。更多详情,请联系施耐德电气,另请参见相应 UPS 型号的图纸。
    注: 根据您的系统,按照正确的布线图进行布线。

    双线连接

    三线连接

  6. 重新装回两块透明盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.