990-91430E-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Retire las placas guía.
  2. Taladre o perfore los orificios para cables/conductos en la placa guía posterior según la etiqueta de la placa guía.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  3. Instale los conductos (si corresponde) y vuelva a colocar las placas guía.
  4. Guíe los cables de alimentación a través de la placa guía y conéctelos a los terminales:
    1. Conecte el cable PE al terminal PE / Conecte el cable EGC al terminal de toma de tierra.
    2. Para instalaciones con solo terminales de cable de dos orificios, retire temporalmente la cubierta de protección.
      NOTA: La cubierta de protección debe volver a colocarse cuando se haya conectado el cable de CC.
    3. Conecte los cables de CC+ y CC- a los terminales de CC+ y CC-.
  5. Conecte los cables de alimentación en el SAI. Si hay más armarios de batería en la solución, conéctelos todos al SAI de acuerdo con el diagrama siguiente.
    NOTA: Si la corriente de cortocircuito combinada de los armarios de batería supera la clasificación de cortocircuito del SAI, se debe instalar una caja de derivaciones con fusibles o una caja externa con un disyuntor de batería. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información y consulte los esquemas de presentación de su SAI.
    NOTA: Siga el diagrama de cableado correcto en función de su sistema.

    Conexión de 2 hilos

    Conexión de 3 hilos

  6. Vuelva a colocar las dos cubiertas transparentes.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.