990-91430E-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate o in prossimità dell'armadio delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Rimuovere le piastre isolanti.
  2. Trapanare o praticare fori per cavi o condotti nella piastra isolante posteriore secondo quanto riportato nell'etichetta presente sulla piastra isolante.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Smussare eventuali bordi taglienti, che potrebbero danneggiare i cavi.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  3. Installare gli eventuali condotti e reinstallare le piastre isolanti.
  4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la piastra isolante e collegarli ai connettori:
    1. Collegare il cavo PE al connettore PE/Collegare il cavo EGC al connettore di messa a terra.
    2. Per installazioni con capicorda cavo a due fori, rimuovere temporaneamente la copertura di protezione.
      NOTA: La copertura di protezione deve essere reinstallata una volta collegato il cavo CC.
    3. Collegare i cavi CC+ e CC- ai connettori CC+ e CC-.
  5. Collegare i cavi di alimentazione nell'UPS. Se la soluzione comprende più armadi delle batterie, collegare tutti gli armadi delle batterie all'UPS come indicato nello schema seguente.
    NOTA: Se la corrente di cortocircuito combinata degli armadi delle batterie supera il valore nominale di cortocircuito dell'UPS, è necessario installare una scatola di derivazione con fusibili o una scatola esterna con interruttore delle batterie. Contattare Schneider Electric per ulteriori informazioni e fare riferimento ai disegni di presentazione specifici per il proprio UPS.
    NOTA: Seguire lo schema di cablaggio corretto in base al sistema in uso.

    Connessione a 2 fili

    Connessione a 3 fili

  6. Reinstallare le due coperture trasparenti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.