990-91430E-006

Conexión de los cables de señal en los puertos de la aparamenta eléctrica, el bastidor BMS y el sistema BMS

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Consulte los esquemas de presentación del SAI para obtener una vista general completa de las conexiones antes de preparar y guiar los cables de señal.
  1. Retire las placas guía para los cables de señal.
  2. Taladre o perfore los orificios para los cables/conductos e instale los conductos (si corresponde).
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  3. El cable de señal SELV 0W13444 y los cables de señal ELV 0W76929 y 0W13442 suministrados tienen una longitud de 5 m (16,4 pies). Puede ampliar la longitud de los tres cables de señal si la distancia al SAI es superior a los 5 m previstos (16,4 pies). Siga una de estas instrucciones:

    Especificaciones del cable de señal

    0W13444 4 conductores, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, cordón, 90 °C
    0W76929 2 conductores, 24 AWG, 600 V ETFE UL10086, doble aislamiento, cordón, 90 °C
    0W13442 2 conductores, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, doble aislamiento, cordón, 90 °C
    • El cable de señal suministrado es lo suficientemente largo para conectar el armario de baterías y el SAI: Retire el conector adaptador macho de la extremidad de los cables de señal y vaya al paso siguiente. O
    • El cable de señal suministrado NO es lo suficientemente largo para conectar el armario de baterías y el SAI: Retire el conector hembra y el conector adaptador macho de la extremidad del cable de señal, y acorte dicho cable hasta una longitud de 120 mm (4,7 in). A continuación, vuelva a colocar las etiquetas, el conector hembra y el conector adaptador macho con el cable de señal. Conecte un cable de señal* (no suministrado) al conector adaptador macho con la longitud correcta para que conecte el armario de baterías al SAI. Una alternativa es engastar las extensiones del cable de señal. Asegúrese de que el punto de engaste está dentro del armario de baterías, no en conductos ni bandejas de cable fuera del armario de baterías.
  4. Guíe el cable de señal SELV 0W13444 y los cables de señal ELV 0W76929 y 0W13442 hasta dentro del armario de baterías y los puertos de la aparamenta eléctrica. No conecte los cables de señal; un técnico de Schneider Electric completará las conexiones durante la puesta en marcha.

    Con cables de señal suministrados

    Con cables de señal extendidos

  5. Guíe los cables de señal 0W76928, 0W76934 y 0W76972 a través de las aperturas laterales de los armarios de baterías hasta los puertos en el BMS del bastidor y los puertos de la aparamenta eléctrica. No conecte los cables de señal; un técnico de Schneider Electric completará las conexiones durante la puesta en marcha.
    NOTA: Todos los cables entre BMS de bastidor y entre BMS de bastidor y de sistema se consideran de Class 2/SELV.
  6. Vuelva a colocar la placa delante del disyuntor de batería.
  7. Vuelva a colocar la puerta frontal del armario de baterías.
  8. Instale el sensor de temperatura suministrado con el SAI sobre el armario de baterías, aproximadamente a 300 mm (12 in) de la parte superior. Guíe el cable de señal hasta el SAI y conéctelo de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación del SAI.
    NOTA: El sensor de temperatura mide la temperatura ambiente. No coloque el sensor de temperatura cerca de equipos externos de calefacción o de refrigeración que puedan dar una medición incorrecta de la temperatura ambiente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.