990-91430E-017

Far passare i cavi di segnale fino alle porte di connessione dell'interruttore del rack, del rack BMS e del System BMS

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate o in prossimità dell'armadio delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Si prega di fare riferimento ai disegni di presentazione dell'UPS per avere una panoramica completa delle connessioni prima di preparare ed eseguire il collegamento dei cavi di segnale.
  1. Rimuovere le piastre isolanti per i cavi di segnale.
  2. Trapanare o praticare fori per cavi o condotti e installare i condotti (se applicabile).
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Smussare eventuali bordi taglienti, che potrebbero danneggiare i cavi.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  3. Il cavo di segnale SELV 0W13444 in dotazione e i cavi di segnale ELV 0W76929 e 0W13442 sono lunghi 5 m (16,4 piedi). È possibile estendere la lunghezza dei tre cavi di segnale se la distanza dall'UPS è superiore rispetto a quella prevista di 5 m (16,4 piedi). Seguire una delle istruzioni riportate di seguito:

    Specifiche del cavo di segnale

    0W13444 4 conduttori, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, trefolo, 90 °C
    0W76929 2 conduttori, 24 AWG, 600 V ETFE UL10086, doppio isolamento, trefolo, 90 °C
    0W13442 2 conduttori, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, doppio isolamento, trefolo, 90 °C
    • Il cavo di segnale in dotazione è abbastanza lungo da collegare l'armadio delle batterie all'UPS: rimuovere il connettore adattatore maschio dall'estremità dei cavi di segnale e andare al passo successivo. OPPURE
    • Il cavo di segnale in dotazione NON è abbastanza lungo da collegare l'armadio delle batterie all'UPS: rimuovere il connettore femmina e il connettore adattatore maschio dall'estremità del cavo di segnale, accorciare il cavo di segnale fino a una lunghezza di 120 mm (4,7 pollici) e applicare nuovamente le etichette, il connettore femmina e il connettore adattatore maschio al cavo di segnale. Collegare un cavo di segnale* (non fornito) al connettore adattatore maschio abbastanza lungo da connettere l'armadio delle batterie all'UPS. In alternativa, è possibile crimpare le prolunghe dei cavi di segnale. Assicurarsi che il punto di crimpatura si trovi all'interno dell'armadio delle batterie, non all'interno di condotti o passerelle portacavi al di fuori dell'armadio delle batterie.
  4. Far passare il cavo di segnale SELV 0W13444 e i cavi di segnale ELV 0W76929 e 0W13442 all'interno dell'armadio delle batterie fino alle porte del quadro elettrico. Non collegare i cavi di segnale, l'assistenza Schneider Electric si occuperà di eseguire i collegamenti al momento dell'avvio.

    Con i cavi di segnale forniti

    Con cavi di segnale di prolunga

  5. Far passare i cavi di segnale 0W76928, 0W76934 e 0W76972 attraverso le aperture laterali degli armadi delle batterie fino alle porte del BMS del rack e del quadro elettrico. Non collegare i cavi di segnale, i tecnici dell'assistenza Schneider Electric effettueranno i collegamenti durante l'avvio.
    NOTA: Tutti i cavi tra BMS del rack e BMS del rack e tra BMS del sistema e BMS del rack sono considerati di Class 2/SELV.
  6. Reinstallare la piastra davanti all'interruttore della batteria.
  7. Reinstallare lo sportello anteriore dell'armadio delle batterie.
  8. Installare il sensore di temperatura fornito con l'UPS sopra l'armadio delle batterie, a circa 300 mm (12 pollici) di distanza dalla parte superiore. Fare arrivare il cavo di segnale fino all'UPS e collegarlo seguendo le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS.
    NOTA: Il sensore di temperatura misura la temperatura ambiente. Non posizionare il sensore di temperatura vicino ad apparecchiature esterne di riscaldamento o raffreddamento, onde evitare errori di misurazione della temperatura esterna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.