990-91430E-018

スイッチギアー、ラックBMS、システムBMSポートへの信号ケーブルの配線

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、バッテリーキャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 信号ケーブルの準備および配線の前にUPSの提出図面を参照し、接続の概要を完全に把握してください。
  1. 信号ケーブル用の配線口カバーを取り外します。
  2. ドリルまたはパンチを使用して、ケーブル/電線管用の穴を開けて電線管を取り付けます(該当する場合)。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  3. 付属のSELV信号ケーブル(0W13444)とELV信号ケーブル(0W76929および0W13442)の長さは、5 m (16.4 ft)です。UPSまでの距離が5 m(16.4 ft)を超える場合は、3本の信号ケーブルを延長することができます。以下のいずれかの指示に従います。

    信号ケーブルの仕様

    0W13444 導体4本、22 AWG、600 V ETFE UL10086、ストランド、90 °C
    0W76929 導体2本、24 AWG、600 V ETFE UL10086、二重絶縁、ストランド、90 °C
    0W13442 導体2本、22 AWG、600 V ETFE UL10086、二重絶縁、ストランド、90 °C
    • 付属の信号ケーブルが、バッテリーキャビネットとUPSの間に十分に届く長さである場合:信号ケーブルの端からオスアダプターコネクターを取り外し、次の手順に進みます。または
    • 付属の信号ケーブルが、バッテリーキャビネットとUPSの間に十分に届く長さではない場合:信号ケーブルの端からメスコネクターとオスアダプターコネクターを取り外し、信号ケーブルを120 mm(4.7 in)の長さに短くします。ラベル、メスコネクター、オスアダプターコネクターを信号ケーブルに再度取り付けます。信号ケーブル(別売り)を適切な長さでオスアダプターコネクターに取り付け、バッテリーキャビネットからUPSに届くようにします。*。別の方法として、延長用の信号ケーブルを圧着することもできます。圧着ポイントは、バッテリーキャビネットの外側にある電線管やケーブルトレーではなく、バッテリーキャビネットの内側になるようにしてください。
  4. SELV信号ケーブル0W13444とELV信号ケーブル0W76929および0W13442をバッテリーキャビネット内に通し、スイッチギアーポートに配線します。信号ケーブルの接続は行わないでください。この接続はSchneider Electricのサービス担当者が起動時に完了します。

    不足の信号ケーブルを使用する場合

    延長用の信号ケーブルを使用する場合

  5. 信号ケーブル0W76928、0W76934、0W76972をバッテリーキャビネット側面の開口部から通し、ラックBMS内のポートとスイッチギアーポートに配線します。信号ケーブルの接続は行わないでください。この接続はSchneider Electricのサービス担当者が起動時に完了します。
    注記: 各ラックBMS間およびシステムBMSとラックBMS間のすべてのケーブルはClass 2/SELVです。
  6. バッテリーブレーカー前面のプレートを再度取り付けます。
  7. バッテリーキャビネットのフロントドアを再度取り付けます。
  8. UPSに付属している温度センサーをバッテリーキャビネットの最上部から約300 mm(12 in)上に取り付けます。信号ケーブルをUPSに配線し、UPS設置マニュアルに従って接続します。
    注記: 温度センサーは周囲温度を計測します。温度センサーを外部の加熱装置または冷却装置の近くに設置しないでください。周囲温度の測定が正しく行われない可能性があります。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.