990-91430E-037

从数据日志套件下载数据日志(可选)

  1. 拆下数据记录套件上的盖板。
  2. 将 USB 设备连接到 USB 端口。按住下载按钮 50 毫秒至 3 秒钟,直到 LED1 (USB) 亮起。LED1 (USB) 闪烁(间隔 1 秒)表示数据正在下载到 USB 设备。
    注: 建议采用容量至少为 32GB 的 USB 设备,文件系统支持 FAT32(推荐)或 NTFS。
    注: 下载时间最长约 80 分钟(eMMC 数据容量 24GB,USB 文件系统为 FAT32)。
  3. LED1 (USB) 熄灭表示下载完成。装回数据日志套件上的盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.