990-91430E-017

Download del registro dati dal kit di registrazione dati (opzionale)

  1. Rimuovere la piastra di copertura dal kit di registrazione dati.
  2. Collegare un dispositivo USB alla porta USB. Tenere premuto il pulsante DOWNLOAD per 50 millisecondi o 3 secondi fino all'accensione del LED1 (USB). Il LED1 (USB) lampeggia (intervallo di 1 secondo) quando i dati vengono scaricati sul dispositivo USB.
    NOTA: La capacità consigliata del dispositivo USB è di almeno 32 GB e il file system supporta FAT32 (consigliato) o NTFS.
    NOTA: Il tempo di download è di circa 80 minuti (capacità dati eMMC 24 GB, file system USB basato su FAT32).
  3. Il LED1 (USB) si spegne una volta che il download è completo. Reinstallare la piastra di copertura sul kit di registrazione dati.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.