990-91430E-018

データログ(データログキット)のダウンロード(任意)

  1. データログキットからカバープレートを取り外します。
  2. USBポートにUSBデバイスを接続します。LED1(USB)が点灯するまでダウンロードボタンを50ミリ秒から3秒間長押しします。LED1(USB)は、USBデバイスにデータがダウンロードされているときに点滅(1秒間隔)します。
    注記: USBデバイスの推奨容量は32GB以上です。ファイルシステムはFAT32(推奨)またはNTFSに対応しています。
    注記: ダウンロード時間は最大約80分です(eMMCデータ容量は24GB、USBファイルシステムはFAT32ベース)。
  3. LED1(USB)はダウンロードが完了すると消灯します。カバープレートをデータログキットに再度取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.