990-91430E-006

Descarga del registro de datos del kit de registro de datos (opcional)

  1. Retire la placa de cubierta del kit de registro de datos.
  2. Conecte un dispositivo USB al puerto USB. Mantenga pulsado el botón DESCARGA entre 50 milisegundos y 3 segundos hasta que se encienda el LED1 (USB). El LED1 (USB) parpadea (intervalo de 1 segundo) cuando se están descargando datos al dispositivo USB.
    NOTA: La capacidad recomendada del dispositivo USB es de 32 GB o más, y el sistema de archivos admite FAT32 (recomendado) o NTFS.
    NOTA: El tiempo de descarga es de unos 80 minutos (capacidad de datos eMMC de 24 GB, sistema de archivos USB basado en FAT32).
  3. El LED1 (USB) se apaga cuando finaliza la descarga. Vuelva a colocar la placa de cubierta en el kit de registro de datos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.