990-91430E-037

在电池柜中安装电池模块

A 型电池模块

B 型电池模块

警告
小心人身伤害或触电
  • 安装和拆卸电池模块 (>17 kg) 时要谨慎操作。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 将电池模块自上而下安装到搁板上。
    注: 请特别注意 A 型和 B 型电池模块的位置。

    电池柜电池配置(带 17、16、13 和 10 个电池模块)

  2. 重新装回电池搁板前面的盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.