990-91430E-006

Instalación de los módulos de baterías en el armario de baterías

Módulo de baterías tipo A

Módulo de baterías tipo B

ADVERTENCIA
peligro de lesiones y descargas eléctricas
  • Tenga cuidado al instalar y al retirar los módulos de baterías (> 17 kg).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Instale los módulos de baterías en los estantes de arriba abajo.
    NOTA: Preste especial atención a la ubicación de los módulos de baterías tipo A y tipo B.

    Configuraciones de baterías para armarios de baterías con 17, 16, 13 y 10 módulos de baterías

  2. Vuelva a colocar la placa delante de los estantes para baterías.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.