990-91430E-018

バッテリーキャビネット内でのバッテリーモジュールの設置

タイプAのバッテリーモジュール

タイプBのバッテリーモジュール

警告
負傷と感電の危険
  • バッテリーモジュール(17 kg超)を設置および撤去する際は十分注意してください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. バッテリーモジュールを上のラックから下のラックへと順番に設置します。
    注記: タイプAとタイプBのバッテリーモジュールの位置に特に気を付けてください。

    バッテリーキャビネットのバッテリー構成情報(バッテリーモジュール17、16、13、10個)

  2. バッテリーラック前面のプレートを再度取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.