990-91430E-017

Installare i moduli batteria nell'armadio delle batterie

Modulo batteria di tipo A

Modulo batteria di tipo B

AVVERTIMENTO
pericolo di lesioni e scosse elettriche
  • Prestare attenzione durante l'installazione e la rimozione dei moduli batteria (>17 kg).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Installare i moduli batteria sui ripiani dall'alto verso il basso.
    NOTA: Prestare particolare attenzione al posizionamento dei moduli batteria di tipo A e di tipo B.

    Configurazioni delle batterie per armadi delle batterie con 17, 16, 13 e 10 moduli batteria

  2. Reinstallare la piastra anteriore dei ripiani delle batterie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.