990-91430E-037

电池柜之间的 CAN 总线线缆概述

注: 在包含多个电池柜的系统中,拆除机架 BMS 的 CAN 1 与电池柜 2 和 3 的系统 BMS CAN I/O 之间的线缆 0W76935。

1.将信号线 0W76928 从电池柜 1 的端口 CAN 2 敷设至电池柜 2 的端口 CAN 1。对其余电池柜重复上述步骤。请勿自行连接 CAN 线缆,此连接将由施耐德电气工程师在调试阶段完成。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.