990-91430E-006

Descripción general de los cables de bus CAN entre los armarios de baterías

NOTA: En sistemas con más armarios de baterías, quite los cables 0W76935 de CAN 1 del BMS de bastidor a E/S CAN de BMS del sistema excepto en los armarios de baterías 2 y 3.

Pase el cable de señal 0W76928 del puerto CAN 2 del armario de baterías 1 al puerto CAN 1 del armario de baterías 2. Repita el procedimiento en los demás armarios de baterías. No conecte los cables CAN; un técnico de Schneider Electric completará las conexiones durante la puesta en marcha.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.