990-91430E-018

バッテリーキャビネット間のCANバスケーブルの概要

注記: システム内に複数のバッテリーキャビネットがある場合は、ラックBMS内のCAN 1とバッテリーキャビネット2およびバッテリーキャビネット3のシステムBMS CAN I/Oをつなぐケーブル0W76935を取り外してください。

1.信号ケーブル0W76928をバッテリーキャビネット1のCAN 2ポートからバッテリーキャビネット2のCAN 1ポートに配線します。残りのバッテリーキャビネットでも同様に行います。CANケーブルの接続は行わないでください。この接続は、Schneider Electricのサービス担当者がスタートアップ時に完了します。

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.