990-91430E-017

Panoramica dei cavi bus CAN tra gli armadi delle batterie

NOTA: Nei sistemi con più armadi delle batterie, rimuovere i cavi 0W76935 che collegano il CAN 1 nel rack BMS al CAN I/O del sistema BMS nell'armadio delle batterie 2 e nell'armadio delle batterie 3.

1 Far arrivare il cavo di segnale 0W76928 dalla porta CAN 2 dell'armadio delle batterie 1 alla porta CAN 1 dell'armadio delle batterie 2. Ripetere la procedura per gli altri armadi delle batterie. Non collegare i cavi CAN, l'assistenza Schneider Electric si occuperà di eseguire i collegamenti al momento dell'avvio.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.