990-91430E-037

警报及电池断路器跳闸的信号线概述

在包含多个电池柜的系统中,仅将电池柜 1(离 UPS 最近的电池柜)中的系统 BMS 连接到 UPS。拆除 SMPS I/O 端口与电池柜 2 和 3 上干接点端口之间的信号线 0W13441。

  • SG IO 1:用于向 UPS 发送重要和次要警报信号。

  • SG IO 2:用于接收来自 UPS 的跳闸信号。

带一个电池柜的系统

 

带三个电池柜组成两个电池组的系统

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.