990-91430E-017

Panoramica dei cavi di segnale per gli allarmi e lo scatto dell'interruttore delle batterie

Nei sistemi con più armadi delle batterie, solo il sistema BMS dell'armadio delle batterie 1 (l'armadio delle batterie più vicino all'UPS) è collegato all'UPS. Rimuovere il cavo di segnale 0W13441 che collega la porta SMPS I/O alle porte DRY CONTACT sull'armadio delle batterie 2 e sull'armadio delle batterie 3.

  • SG IO 1: Usato per inviare segnali di allarme di minore o maggiore entità all'UPS.

  • SG IO 2: Usato per ricevere il segnale di sgancio dall'UPS.

Sistema con un armadio delle batterie

 

Sistema con tre armadi delle batterie in due parchi batterie

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.