990-91430E-018

アラームおよびバッテリーブレーカートリップ用信号ケーブルの概要

システム内に複数のバッテリーキャビネットがある場合は、バッテリーキャビネット1(UPSに最も近いバッテリーキャビネット)のシステムBMSのみ、UPSに接続します。SMPS I/Oポートとバッテリーキャビネット2およびバッテリーキャビネット3のドライ接点ポートをつなぐ信号ケーブル0W13441を取り外してください。

  • SG IO 1:軽微および重大なアラームの信号をUPSに送信するために使用します。

  • SG IO 2:UPSからのトリップ信号を受信するために使用します。

バッテリーキャビネットが1つのみのシステム

 

2つのバッテリーバンクに3つのバッテリーキャビネットがあるシステム

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.