990-91430E-006

Descripción general de los cables de señal para alarmas y disparo del disyuntor de batería

En sistemas con más armarios de baterías, solo el sistema BMS del armario de baterías 1 (el armario de baterías más cercano al SAI) está conectado al SAI. Quite el cable de señal 0W13441 entre el puerto de E/S SMPS y los puertos de CONTACTO SECO de los armarios de baterías 2 y 3.

  • E/S SG 1: Se utiliza para enviar señales de alarmas leves y graves al SAI.

  • E/S SG 2: Se utiliza para recibir la señal de disparo del SAI.

Sistema con un armario de baterías

 

Sistema con tres armarios de baterías en dos bancos de baterías

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.