990-91430E-037

关闭电池解决方案

注: 本步骤仅适用于暂时关闭电池解决方案。如需长时间关闭电池解决方案,请联系施耐德电气。
危险
小心触电、爆炸或电弧
电池柜内部有电。电池断路器断开后,仍带有危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 将各电池柜的电池断路器手动设置到 OFF(断开)位置,即可断开 UPS 的电池电源。
    注: 系统 BMS 和机架 BMS 仍将继续运行。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.