990-91430E-018

バッテリーソリューションのシャットダウン

注記: この手順はバッテリーソリューションを短期間で一時的にシャットダウンさせるためのものです。バッテリーソリューションを長期間シャットダウンした状態にする必要がある場合は、Schneider Electricにお問い合わせください。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーキャビネットには、蓄電池が内蔵されています。バッテリーブレーカーをOFFにした後も、危険な電圧がかかっています。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 個々のバッテリーキャビネットのバッテリーブレーカーを手動でOFF(開)の位置に動かし、バッテリー電源をUPSから切断します。
    注記: システムBMSとラックBMSは稼働し続けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.