990-91430E-017

Spegnimento della soluzione con batterie

NOTA: Questa procedura è valida solo per un breve arresto temporaneo della soluzione con batterie. Se la soluzione con batterie dovesse rimanere spenta per un periodo più lungo, contattare Schneider Electric.
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
L'armadio delle batterie contiene una fonte di energia interna. Il pericolo di tensione è ancora presente dopo l'apertura dell'interruttore della batteria.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Impostare manualmente l'interruttore delle batterie di ogni singolo armadio delle batterie in posizione di spegnimento (aperto) per scollegare l'alimentazione delle batterie dall'UPS.
    NOTA: Il BMS del sistema e il BMS del rack continueranno a funzionare.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.