990-91430E-006

Apagado de la solución de batería

NOTA: Este procedimiento es solo para un breve apagado temporal de la solución de la batería. Si la solución de la batería debe permanecer apagada durante un período más prolongado, contacte con Schneider Electric.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
El armario de baterías contiene una fuente de energía interna. Después de abrir el disyuntor de batería, sigue habiendo tensión peligrosa.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Coloque manualmente el disyuntor de batería de cada armario de batería en la posición APAGADO (abierto) para desconectar la alimentación de batería del SAI.
    NOTA: El BMS del sistema y el BMS del bastidor seguirán funcionando.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.