990-91405J-006

Eficiencia

Eficiencia en modo de batería

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 25 %

77.58

90.49

89.13

88.73

89.63

91.16

89.86

90.38

91.47

91.51

Carga del 50 %

85.91

92.64

91.91

91.55

92.39

93.42

92.89

93.07

93.48

93.53

Carga del 75 %

88.74

92.33

92.32

92.23

92.87

93.67

93.34

93.53

93.65

93.68

Carga del 100 %

90.07

92.24

92.11

92.28

92.76

93.47

93.29

93.48

93.58

93.25

Eficiencia en modo ECO

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 25 %

80.4

87.53

88.96

91.48

91.79

92.02

89.25

90.09

91.13

91.39

Carga del 50 %

88.73

92.81

94.08

94.95

95.05

95.51

94.05

94.56

95.07

96.67

Carga del 75 %

91.21

95.43

95.75

96.53

96.58

96.94

95.74

96.15

96.55

97.05

Carga del 100 %

93.67

96.21

96.61

97.27

97.27

97.51

96.58

96.88

97.11

97.69

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.