990-91405J-006

Indicadores LED de estado

LED Estado Descripción
ALARMA Rojo continuo Alarma crítica
Rojo intermitente Alarma de advertencia
Apagado No hay ninguna alarma
DERIVACIÓN Amarillo continuo Carga alimentada por la fuente de derivación
Amarillo intermitente Condición de alarma en la fuente de derivación
Apagado Carga no alimentada por la fuente de derivación
BATERÍA Amarillo continuo Carga alimentada por la batería
Amarillo intermitente La batería no está disponible
Apagado Carga no alimentada por la batería
INVERSOR Verde continuo Inversor activado
Apagado Inversor desactivado
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.