990-91407C-037

清除故障状态

当 UPS 处于故障状态时,必须先清除故障状态,然后才能启动 UPS。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“控制 > 清除故障状态”。
  2. 点击确认以清除故障状态。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?