配置电池设置
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改
UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
- 在显示屏的主屏幕上,选择“”。
- 设置每个电池组中所含的电池节数。
- 设置电池总容量。
- 设置最大充电电流。可选范围为 0.1C ~ 0.2C。
- 点击保存设置。
- 点击向下箭头。
- 起始温度补偿 (°C):可选范围为 20 ~ 25 °C。
- 电池浮充温度补偿(mV/℃/节):可选范围为 0 ~ 7。
- 选择应启用还是禁用电池过温保护。如启用,进行以下设置:
- 电池过温 (°C):可选范围为 40 ~ 45 °C。
- 电池过压保护 (V):可选范围为 13 ~ 15 V。
- 电池高压警告 (V):可选范围为 13 ~ 15 V。
- 点击保存设置。