990-91407C-037

SPD 状态指示

UPS 上的前门打开时,可以看到 SPD 状态指示 (A)。只要有一个 SPD 状态指示变为红色,就表示 SPD 发生了故障,需要进行更换。请联系施耐德电气进行更换服务。

注: 建议每 6 个月检查一次 SPD 状态。

SPD 正面视图

SPD 摆放在 3:1 UPS 上

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

 

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

SPD 摆放在 3:3 UPS 上

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 384 VDC 3:3 UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?