990-91407C-037

并机设置

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“设置 > 高级设置 > 并机设置”。
  2. 设置并机 UPS 数量。可选范围为 2 ~ 4。
  3. 设置冗余并机 UPS 数量。可选范围为 0 ~ 3。
  4. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?