990-91407C-037

网络设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“设置 > 常规设置 > 网络设置”。
  2. 设置 Modbus ID。可选范围为 1 ~ 247。
  3. 设置通信用的 Modbus 波特率:使用左右箭头按键进行设置。可选范围为 2400、4800、9600 和 19200。
  4. 选择应启用还是禁用 RS485 端口连接。
  5. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?