990-91407C-037

进行参数设置

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“设置 > UPS 设置 > 参数设置”。
  2. 选择输入电源。可用选项为市电发电机组
  3. 设置额定输出电压。可用选项为 220V230V240V
  4. 设置额定输出频率。可用选项为 50Hz60Hz
  5. 选择应启用还是禁用开机向导
  6. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?