运行模式
正常模式
UPS 通过市电为所连接的负载供电。UPS 将市电转换成高品质的稳定电源给负载供电,同时对电池进行充电(浮充或均充)。
电池模式
当市电电源无法供电时,UPS 会转为电池运行模式。UPS 通过电池放电对所连接的负载进行限时供电。当市电电源恢复时,UPS 会转换回正常模式。
静态旁路模式
UPS 通过旁路电源向负载供电。如果不满足正常模式或电池运行模式的条件,则负载将从逆变器切换为旁路供电,不会中断供电。
维修旁路模式
在维修旁路模式下,市电通过维修旁路断路器 (MBB) 向负载供电。电池供电在维修旁路模式下不可用。
ECO 模式
在 ECO 模式下,UPS 被配置为使用静态旁路模式作为预定义环境下的首选运行模式。在 ECO 模式下,逆变器处于待机状态,当市电供电发生中断时,UPS 会切换至电池运行模式且负载会由逆变器供电。
变频器模式
在变频器模式下,UPS 会提供稳定的输出频率(50 或 60 Hz)且静态旁路开关不可用。
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏或负载断电
在变频器模式下,UPS
无法在静态旁路或维修旁路模式下运行。在将
UPS 切换为变频器模式之前,必须先联系施耐德电气认证合作商,确保:
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
存在负载中断风险
当 UPS 处于变频器模式且设备输出断路器
(UOB) 断开时,将不会切换负载,但负载会断电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
自动重启
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
在操作 UPS 前,请始终执行正确的锁定挂牌。当市电电源恢复时,开启了自动启动的
UPS 会自动重启。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
当市电供电中断时间超过可用的电池运行时间时,电池会达到放电终止状态。启用自动重启后,系统会在市电恢复时自动重启。









危险