990-91407C-037

将单机 UPS 从正常模式切换至维修旁路模式

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“控制 > 打开/关闭 UPS”并点击确认
  2. 松开维修旁路断路器 (MBB) 正面保护板的螺钉,然后卸下保护板。
  3. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 ON(闭合)位置。

    现在负载经维修旁路断路器供电。

  4. 将电池断路器 (BB) 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  6. 将静态旁路输入断路器 (SSIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  7. 将设备输出断路器 (UOB) 拨到 OFF(断开)位置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?