990-91407C-037

执行电池测试

电池测试用于检测电池的工作状况。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“控制 > 电池自检测试”。
  2. 可选测试为:
    • 10 秒:即电池放电 10 秒钟。
    • 10 分钟:即电池放电 10 分钟。
    • 放电终止:即对电池放电,直至达到放电终止电压为止。
  3. 点击确认开始电池自检测试。
  4. 点击中止以停止电池测试,然后点击确认以中止测试。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?