990-91407C-037

配置输出干接点

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“设置 > 高级设置 > 输出干接点”,然后选择要配置的输出干接点。配置输出干接点的以下参数:
    1. 状态:设置应打开还是关闭输出干接点。
    2. 延时:设置输出干触点的激活延迟(秒)。
    3. 功能:选择输出干接点的功能。可用选项为禁用常见警报正常运行模式电池模式静态旁路输出过载风扇故障电池故障电池已断开电池电压低输入超限旁路超限紧急停机激活维修旁路正在充电M1 反向馈电M2 反向馈电
    4. 点击保存设置进行保存。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?