990-91407C-037

查看系统状态信息

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“状态”。
  2. 您现在可以选择查看以下各项的状态:
    • 输入状态:相电压、相间电压、频率和运行状态。
    • 输出状态:相电压、相间电压、频率、电流、视在功率和有功功率、输出功率因数和负载百分比。
    • 旁路状态:相电压、相间电压、频率和运行状态。
    • 电池状态:估算的电池运行时间、电池容量、电流、电压和运行状态。
    • 温度信息:在内部组件上。
    • 参数信息:输入、旁路和 ECO 等的电压范围和频率范围信息。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?