990-91407C-037

蜂鸣器

注: 蜂鸣器默认为静音。

蜂鸣器位于 UPS 内部。蜂鸣器会在以下情况中响起:

  • UPS 处于电池供电:蜂鸣器会按 3.5 秒的间隔鸣叫,每次持续 0.5 秒。

  • UPS 处于旁路:蜂鸣器会按 119 秒的间隔鸣叫,每次持续 1 秒。

  • 严重事件:蜂鸣器会按 0.5 秒的间隔鸣叫,每次持续 0.5 秒。蜂鸣器会持续鸣叫,直到该严重事件已经确认并解决为止。

  • 过载:蜂鸣器会按 0.26 秒的间隔鸣叫,每次持续 0.24 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?