电气设置
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改
UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
- 在显示屏的主屏幕上,选择“”并进行以下设置。
- 点击保存设置。
- 点击向下箭头并配置以下内容:
- 允许在不连接电池的情况下启动:启用此设置后,在不连接电池的情况下,就可以启动 UPS,UPS 向负载供电。禁用此设置后,仅在连接电池后才能启动 UPS。
- 旁路过载曲线保护:启用此设置后,UPS
将在发生旁路过载时关闭,断开负载,以保护
UPS。禁用此设置后,UPS
将在发生旁路过载时保持旁路模式,向负载供电。
注意 小心设备损坏禁用旁路过载曲线保护功能后,UPS 可能会因旁路过载而损坏。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 - INV 输出短路 - 切换到旁路:启用此设置后,UPS 将在发生逆变器输出短路时切换为旁路,而不是断开输出。
- 点击保存设置。