990-91407C-037

配置电池测试设置

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“设置 > 高级设置 > 电池测试设置”。
  2. 选择电池测试是否自动进行。如启用此功能,进行以下设置:
    1. 测试计划:选择电池测试时间间隔:每1月每2月每3月每6月每12月
    2. 日期:设置应进行电池测试的日期。值的可选范围为 1 ~ 31。
    3. 时间:设置当天进行电池测试的时间。
  3. 点击保存设置
  4. 点击向下箭头。
  5. 设置电池测试 - 时间:选择启用以手动指定电池测试的时间限制。
  6. 设置电池测试 - 电压:选择启用以手动指定电池测试的电压限制。
  7. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?