990-91407C-037

导出数据至 U 盘

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“服务 > 导出数据至 U 盘”。
  2. 打开 UPS 前门并将 U 盘插入显示屏上的 USB 端口。
  3. 选择“导出事件日志”或“导出设置日志”。

    屏幕上会显示存储日志条目数可导出到 USB 的日志条目数

  4. 点击导出将日志导出到 U 盘。
  5. 从 USB 端口拔下 U 盘。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?