990-91407C-037

配置生命周期监控

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“服务 > LCM 设置”。
  2. 设置过滤网检查(月):检查过滤网的时间间隔(月)。系统会在需要检查过滤网时生成检查过滤网的消息。  
    注: 如未安装过滤网,将过滤网检查(月)设置为 0。
  3. 更换过滤网后,请重置过滤网计数器(天)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?