990-91407C-037

配置输入干接点

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“设置 > 高级设置 > 输入干接点”,然后选择要配置的输入干接点。配置输入干接点的以下参数:
    1. 状态:设置应打开还是关闭输入干接点。
    2. 延时:设置输入干触点的激活延迟(秒)。
    3. 功能:选择输入干接点的功能。可用选项为禁用INV 打开INV 关闭电池故障发电机组开启自定义警报 1自定义警报 2禁用 ECOINV 强制关闭
    4. 点击保存设置进行保存。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?