990-91407C-006

Ubicación de los disyuntores

Ubicaciones de los disyuntores en SAI 3:1

SAI 3:1 10-40 KVA 220 VCC

SAI 3:1 50-80 KVA 220 VCC

SAI 3:1 100-120 KVA 220 VCC

SAI 3:1 10-40 KVA 384 VCC

SAI 3:1 60-80 KVA 384 VCC

Ubicaciones de los disyuntores en SAI 3:3

SAI 3:3 10-80 KVA 384 VCC

SAI 3:3 100-120 KVA 384 VCC

SAI 3:3 160-200 KVA 384 VCC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?