990-91407C-006

Indicadores de estado de los SPD

Cuando la puerta frontal del SAI está abierta, se muestran los indicadores de estado (A) de los SPD. Cuando el indicador de estado de uno de los SPD se pone en rojo, el SPD no está operativo y se debe sustituir. Póngase en contacto con Schneider Electric.

NOTA: Se recomienda comprobar el estado de los SPD cada seis meses.

Vista frontal de los SPD

Colocación de los SPD en los SAI 3:1

SAI 3:1 10-40 KVA 220 VCC

SAI 3:1 50-80 KVA 220 VCC

SAI 3:1 100-120 KVA 220 VCC

 

SAI 3:1 10-40 KVA 384 VCC

SAI 3:1 60-80 KVA 384 VCC

Colocación de los SPD en los SAI 3:3

SAI 3:3 10-80 KVA 384 VCC

SAI 3:3 100-120 kVA 384 VCC

SAI 3:3 160-200 KVA 384 VCC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?